结果:找到"200G NRZ",相关内容12条
- 200GNRZ光互连解决方案
- 100G网络升级应该选择200G还是400G一直是业界讨论的热点,与业界主流高速光互连产品发展路径不同的是:易飞扬优先发展并倡导200G作为下一代光互连谋划的基础。目前,易飞扬已基本完成200G全线产品的研发。占据200G光学领域的主流技术方向有两个:一种是采用QSFP-DD封装的经济型8x25GNRZ网络;另外一种是采用QSFP56封装的4x50GPAM4网络。本文将重点介绍200GNRZ系列,通过展示其相对优势和应用场景,用户可以针对不同的应用需求采用有针对性的优化方案。与PAM4相比,NRZ技术更为成熟。200GNRZ产品具有卓越的信号完整性,无需FEC即可实现零误码率,大幅降低时延且...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G NRZ 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-11-03 15:05:00
- 易飞扬200GQSFP56LR4光模块在信通院完成与主流设备商5GSPN互通测试
- 近日,由中国移动研究院,中国信通院联合进行的5GSPN最新测试项目完成,通过VIAVIONT-804SPN/MTN测试仪器对易飞扬200GQSFP56LR4光模块的200GMTN/FlexE及OAM功能进行了成功的测试。标志该款产品可与主流设备商5GSPN互通且支持中国移动应用。随着国内加紧推动5G网络的商用进程,中国移动创新提出SPN/MTN(切片分组网),包括新的G.MTN接口,采用新的切片通道层OAM机制等,具备了传输体制的几大技术特征;核心层引入基于50GPAM4的200GQSFP-DD/200GQSFP5610km&40km光接口与模块。易飞扬早于2019年即率先推出了20...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-12-11 16:55:00
- 200GQSFP-DDSR8光模块的介绍及应用
- 由于互联网巨头的数据中心内部流量每年涨幅都接近100%,因此不少巨头都会谋求200G光模块来解决日渐增长的数据传输需求。200G光模块主要有QSFP-DD和QSFP56两种封装类型,其中QSFP-DD是指四通道小型可插拔双倍密度封装,由QSFP-DDMSA组定义,比QSFP28或QSFP56的密度增加一倍,8个通道,每通道速率高达25G或50G,因此支持200G或400G光传输。200GQSFP-DDSR8光模块是200G数据中心短距离多通道互连的解决方案,它的光接口为24芯MPO接口,中心波长为850nm,支持8路25Gb/s数据通道,每个通道可以使用OM3传输70m或使用OM4传输100...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-24 11:24:00
- 200GQSFP28-DDAOC有源光缆的介绍及应用
- 随着大规模信息系统的革命化进步,云计算技术以其低成本、便捷化、可扩展性高等特征,为大数据、互联网、人工智能的发展提供了切实的技术保障。面对短距离数据中心在光互连产品上的高速率、高密度、低成本、低功耗需求,AOC有源光缆提供了优秀的解决方案。近些年来,AOC不断向更高速率升级,100G、200G甚至400GAOC都不断有新产品推出。其中200GAOC是近年正值当红的产品,下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下这款产品。一、200GQSFP28-DDAOC有源光缆简介1、200GQSFP28-AOC有源光缆采用可热插拔QSFP-DD封装形式,波长为850nm,两端的光收发器的最大传输速...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G有源光缆 AOC QSFP28 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-19 15:14:00
- 200GQSFP28-DDAOC有源光缆的介绍及应用
- 200G以太网凭借着更高传输速率、更高密度、更低设备功耗的趋势成为了市场的宠儿,而200G光模块、200GAOC和200GDAC更是其中的重要组成部分。现在市场上出现了各种200G数据中心光互连解决方案,其中包含200G光模块、200GAOC、200GDAC,下面易天光通信ETU-LINK就为大家介绍一种200G数据中心短距离互连方案。一、200GQSFP56高速线缆介绍1、200GQSFP56DAC200GQSFP56DAC高速线缆两端采用200GQSFP56模块组件,线缆长度最长5M,支持I2C双线串接口,易于控制,具有低功率、低串扰等特点。QSFP56电缆组件被优化设计以减少串扰和插头...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G光模块 AOC有源光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-18 16:56:00
- 200G光互连解决方案——DSP与全模拟架构解析
- 作为介于100G和400G的中间选项,200G光互连解决方案拥有令人惊叹的实力,能够帮助云数据中心应对严峻挑战,以灵活可扩展的规模和成本实现更快的光互连。目前的200G光互连有两种主流方案,分别是200GQSFP-DD(8*25GNRZ)和200GQSFP56(4*50GPAM4)解决方案。其中分别运用了全模拟架构和主流数字信号处理器(DSP)方案,他们有什么区别呢?200GQSFP56(4*50GPAM4)DSP解决方案由于电光器件带宽局限,为节省光纤用量,提高单波速率要求,实现4*50G光互连,是200G光互连的解决方案之一。但是56G信号的通道损耗和反射引入代价太大,同时对通道串扰的容...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G光互连 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-05-29 11:33:00
- 易飞扬200G光模块选用技术方案有哪些?
- 一直以来,200G数据中心在业内存在一定争议,似乎觉得可以跳过200G直接部署400G数据中心。但易飞扬不以为然,直接从100G跨越到400G实际上是不太科学的。因为需要重建超大规模的数据中心,定义新的规范架构,400G时代交换机对机架电力的要求会相当高,传统的风冷散热也更为困难。为更灵活地适应未来数据中心的需求,向400G数据中心实现完美过渡,易飞扬现已推出阵容完备的200G数据中心光互连产品。本文主要介绍易飞扬200GQSFP-DDSR8/PSM8系列和200GQSFP56SR4/LR4/FR4光模块产品。易飞扬200G光模块产品200G光模块有两种调制方式:PAM4VSNRZ其中200...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-05-23 10:19:00
- 200GAOC主流技术方案有哪些?
- AOC有源光缆,因其低成本、高性能等特性,被广泛应用于超大规模数据中心和高性能计算(HPC)市场应用。AOC也不断向更高速率升级,100G、200G甚至400GAOC都不断有新产品推出。其中200GAOC无疑是近年正值当红的产品,那么200GAOC技术方案有哪些呢?市面上的200GAOC所采用的技术方案大抵相同,其中200GAOC封装多为QSFP-DD和QSFP56,调制方式从NRZ过渡到PAM4,而激光器则几乎都采用VCSEL激光器,以此实现200G光互连。200GAOC封装-QSFP-DD/QSFP56200GAOC主要采用新一代主流封装模式QSFP56和QSFP-DD,实现对QSFP前...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-24 15:58:00
- 技术解释:200G-QSFPDDAOC有源光缆结构和工作原理
- 数据中心的高速发展,用户需求的增大。为了满足用户的需求,光通信传输的传输速率也随之增大发展,从之前的10G、25G发展到今天的100G、200G等。200G对于现在这个100G独占鳌头的时代,可以说是一个新的突破。200G速率的产品现在有200G的光模块和200GAOC有源光缆。这里,易飞扬通信给大家介绍的是200G-QSFPDDAOC有源光缆结构和工作原理。200GAOC有源光缆组成我们知道,有源光缆是有集成光电器件组成,用于数据中心、高性能计算机、大容量存储器等设备间进行高速率、高可靠性互联的传输设备,它通常满足工业标准的电接口,通过内部的电-光-电转换,使用光缆的优越性进行数据传输。2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G-QSFP-AOC 200G-AOC 易飞扬有源光缆 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-02 14:46:00
- 200GAOC专题:200G有源光缆好不好?有哪些优点?
- 近些年来,光互联网络迅速发展,为了保证传输的稳定性和灵活性,广大的用户和厂商需求一种更加新型的传输产品来实现更高性能的信号传输。那么,在这个时候,有源光缆AOC就出现了。有源光缆是指通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能。它看起来跟铜缆长得差不多,AOC使用一根光缆连接两个高密度连接器。现在,市场上的有源光缆产品包括有10GSFP+AOC、25GSFP28AOC、28GSFP28AOC、40GQSFP+AOC、56GQSFP+AOC、100GQSFP28AOC、120GCXPAOC、200G-SR4QS...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G AOC 有源光缆 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-09 14:37:00
返回